This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV822-N:具有快速电源转换率的 ESD 电池触发器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, BUF802, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087684/lmv822-n-esd-cell-trigger-with-fast-power-supply-slew-rate

部件号:LMV822-N
线程中讨论的其他部件:LMV822THS3491BUF802TLV9052

大家好,团队

我发现,如果电源转换率大于1V/us,EX-NSD 设备可能会锁定,因为它会从下面的线程触发 ESD 保护单元。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/371560/lmv822-n-power-supply-rise-time-causing-latch-up

我们是否有任何关于此问题的应用说明或幻灯片?
我的客户在为 LMV822提供~10V/us 转换率后看到连续200mV 锁存。
此外,他们还希望确定哪些前 NSD 设备完全有这种问题。
NSD 的任何运算放大器是否会有此风险?

此致,
伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    我记得,BUF802和 THS3491在“绝对最高评级”中有这样的转换率限制。 BUF802 µs 0.1V/m Ω 的限值。

    电源电压的超快上升时间从来就不是一个好主意,因为它意味着进入电路的脉冲峰值电流下降,并刺激大量寄生虫阻抗,从而有可能在 OPAMP 的某些引脚上产生危险的过压和欠压。 即使是没有 ESD 电池的正常运算放大器(可能由过高的电源电压转换率触发)也被这种酷刑所破坏。

    任何 OPAMP 的电源电压都必须稳定,清洁且无噪音,这不仅仅是一种良好的设计实践。 超快的电源电压转换速率明显违反了这一规则,必须避免。

    即使没有任何电源电压滤波,电源电压的转换速率在大多数情况下也受到电压调节器本身的限制。 假设500mA 电压调节器输出的去耦电容为10µF Ω。 进一步假设短路电流限制在1A 左右,则电源电压的转换速率限制为:

    µs / dt = I / C = 1A / 10µF = 0.1V/m Ω

    如果不能使用具有内部电流限制的稳压器,则可在电源电压线路中引入 RC 低通滤波器。 假设电源电压为10V。 10µF 一个10R 和 T Ü V 的 RC 低通滤波器可以做到这一点。 10R 电阻器将电流限制为

    I = 10V / 10R = 1A

    10µF 过滤盖将转换率限制为

    µs / dt = I / C = 1A / 10µF = 0.1V/m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San 您好,

    数据表中很少记录建议的最大供应上升时间。 如果列出了此选项,则表示在设备限定期间发现了问题。 很久以前的资格审批计划没有包括此测试。 主要是因为即使是较旧的设备也没有特定的 ESD 结构(在电源上或可能是任何其他针脚上),所以这不是问题。 测试较新的设备,但结果通常不会将其纳入数据表中,除非结果相当低。

    您是否尝试过 TLV9052样本(推荐的替换设备)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗恩-桑,

    我们是否有说明上升时间和 ESD 电池锁扣之间关系的应用说明?

    我找到了 SLVAEX7,但 我找不到  有关快速转换率如何触发 ESD 电池的具体说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaex7/slvaex7.pdf

    此致,

    伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San,

    这是一个粗略的 ESD 细胞模拟。 这会在输入快速上升时消耗电流。 C1代表底座到收集器电容的真实电容。

    如果 T1是一个低压晶体管,并联电流很高(如某些低压运算放大器),则次要故障可能会使晶体管保持打开,直到断电或晶体管被毁。