This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:热阻

Guru**** 2930680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088074/lm675-thermal-resistance

部件号:LM675

您好,Team,

您能告诉我 LM675的热阻(θJA,θJC,θJP)吗?

我想与其他产品比较。

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿达奇-桑,

       PG 上的“功耗和散热”部分中的 LM675数据表。 8提及:

    θjA = 54°C/W (对于 TO-220封装)(LM675)

    θjC = 2°C/W

      数据表中没有 θjP,因此我们没有该特定热阻参数的相关信息。

    数据表 PG 上的图8设备耗散与环境温度。 4提供了有关具有不同热阻的散热器的 LM675功耗与温度的有用信息。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Thomas-San,

    感谢您的支持!

    我理解。

    此致,

    阿达奇