This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:TINA-TI 稳定性模拟

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489, LPV802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082473/tlv8541-tina-ti-stability-simulation

部件号:TLV8541
“线程”中讨论的其它部件: Tida-00489LPV802

你好。

我正在尝试使用 https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation?context=1139747-1139745-14685-1138805-13850中概述的方法来证明这条无反相放大器电路是稳定的。

e2e.ti.com/.../TLV8541_5F00_Stability_5F00_Simulation.TSC

当我调整电路以隔离反馈组件时,增益大大低于-280dB。 考虑到分压器,这是有意义的,但无法评估0dB 的相位边界。

e2e.ti.com/.../TLV8541_5F00_Stability_5F00_Simulation_2D00_modded.TSC

如果我将 R2增加到一个较大的值,则增益信息将变得有用。

1.只有在反馈回路中没有分压器时,此方法才有效吗?

2.是否有更好或更准确的方法来模拟此电路的稳定性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    错误是您设定的直流增益太高。 即使输入偏移电压最小,OPAMP 的输出也会变为饱和,从而留下线性操作的范围。

    在进行相位稳定性分析之前,您应该先完善直流分析,以检查所有直流电势。

    请注意,由于 DC 增益太高,OPAMP 无法关闭上述 simu 中的反馈环路:OPAMP 的两个输入都不在同一个电势上。

    反馈环路中的交流耦合可以达到以下目的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解,谢谢,凯!

    几个跟进问题-

    1.我的印象是,相位差是-180度与单位增益时的循环相差。 上述分析方法 表明,相位边界只是单位增益时的实际循环阶段。 这些情况是否与我没有看到的原因相同?

    2.以上评估的相位差是否只是需要正值,还是需要大于45度?

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    不要因为将 VG1连接到 OPAMP 的反相输入而不是非反相输入而放弃查看额外的180°相位偏移。

    这块°的目标是大于+45 ̊ C。 越好。 在我的模拟中,相位差为+70°,这非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个单独的问题,与这个问题有关。 这位先生们给我的信息与这篇文章不符。 当我指示他们这样做时,他们说这种测量是错误的。 您能评论并详细阐述吗?

    e2e.ti.com/.../4028171

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    我只想强调的是,您的模拟正在遭受 OPAMP 饱和挂起的输出的影响,我一直在依赖您在观看培训视频后正确地进行模拟。 很抱歉,我的错误

    我将用你的另一个线索回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我在另一个关于 TIDA-00489的主题中的回答:

    我尼克,

    我将通过包括被动红外传感器的 JFET 电路及其输出跳波以及包括以下比较器的输入电容来进行相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../nick_5F00_lpv802.TSC

    你可以看到,我获得的结果与大卫相同。

    第二个 LPV802显示相位边界为70°:

    e2e.ti.com/.../nick_5F00_lpv802_5F00_1.TSC