This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7211-N:LMC7211-M 问题

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085246/lmc7211-n-question-of-lmc7211-m

部件号:LMC7211-N

尊敬的团队:

请帮助回答以下问题。 随附的波形原始文件。

  

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    您能否提供完整的原理图,显示输入信号和 MOSFET?

    此外,MOSFET 的确切部件号是多少? 栅极电容? 阈值?

    输出的是顶部缩放通道吗? 它看起来像是来自4V,高于3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    我们尚未收到有关此帖子的任何新信息,将关闭该帖子。  如果您需要更多支持,请随时回复或打开新帖子。

    卡盘