This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:一次多个寄存器写入?

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088319/ina239-multiple-register-writes-at-once

部件号:INA239

尊敬的 T.I. 专家认为,在 ChipSelect=低周期时,是否可以向多个寄存器写入数据,或者每次 Reg.-Write 后 CS 必须提高? (Reg.Read 相同?)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 TI 论坛。

    是的,只要需要进行读/写操作,就可以将芯片选择量保持在低水平。  如果这将是总线上唯一的 SPI 设备,那么您可以将芯片选择为低电平,甚至不能使用它。 以下是数据表中有关这一点的说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌普斯被忽视了。 。

    TX 快速响应!