This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141:输入直流电压

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086998/tle2141-input-dc-voltage

部件号:TLE2141
主题中讨论的其他部件: OPA2604TL072

您好,

我正在尝试设计一个简单的音频放大器:  

运行模拟后,我看到输入端有一个直流电(8mV):

当然,此直流电被放大并干扰我的输出(20V峰值到峰值正弦波)。

我可以在数据表中看到,这个运算放大器的偏移不是很大-你能建议一下这个DC来自哪里,我该如何消除它吗?

谢谢!  

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    请勿忽略TLE2141的输入偏置电流,它们由于输入级中的PNP晶体管而非常高:

    由于TLE2141的输入偏置电流比输入偏置电流小得多,我将使用众所周知的输入偏置抵消方案,并按以下方式执行:

    e2e.ti.com/.../anna_5F00_tle2141.TSC

    该方案提供了两个几乎相同的电阻,TLE2141的两个输入可以看到这两个电阻。 因此,由输入偏置电流引起的电压下降会相互抵消。

    为了提高稳定性,我将添加以下组件:

    e2e.ti.com/.../anna_5F00_tle2141_5F00_1.TSC

    C1和C3改善相位余量。 C2和C4形成简单的无源低通滤波器。 R7将第二个TLE2141的输出与电容负载隔离。 此处显示的值只是一个示例,当然可以改变。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    看起来Kai完全涵盖了TLE2141输入偏置电流主题。 如果TLE2141提供了所需的音频性能级别,则它无疑是一个选项。 但是,TI有许多精密运算放大器专门用于高性能音频应用,其中一些具有非常低的输入偏置电流和非常好的音频规格。  

    如果您对此感兴趣,请访问TI音频运算放大器的链接:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    非常感谢您的详细回复。  

    我确实检查了您的音频放大器,但我需要一个具有轨对轨输出的+-20V运算放大器,但我找不到符合这些要求的音频运算放大器。 如果您有我忽略的建议,请分享。  

    对于建议的电路,前置放大器的输出需要为36V峰间输出(最小值),频率范围为20Hz - 20 kHz (音频频率)。  

    此外,源(吉他)输出的阻抗范围为10kohm - 25kohm,具体取决于所连接的吉他源。

    因此,串联电阻不能为953欧姆。  

    您是否有符合我所说要求的设计建议?  

    感谢您的支持!  

    Anna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说,运算放大器需要有一个通孔封装才能用于测试目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    吉他,是您想要连接到放大器输入端的Humbucker Pick-Up吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,正确。  基本上,我正在尝试构建此放大器:  

    但电源电压为+-20V,输入电压约为40mV。 我的扬声器负载为16欧姆。  

    我分阶段设计这个项目,所以我现在正在做前置放大器阶段。 功率放大器尚未优化。  

    谢谢!  

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    /-20 V电源和PDIP封装要求将运算放大器选择限制为TLE2141。 但是,如果您可以为过时的OPA2604AP找到可靠的源,它将满足这些要求;此外,它是一个非常低的失真运算放大器。

    TI不再提供 OPA2604或对其提供支持。 如果您能够在经销商处找到一些真正的OPA2604AP器件,它们应该能够很好地在放大器应用中工作。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,根据模拟, OPA2604不是轨对轨运算放大器(输出达到+-17V峰值到峰值)。

     如果我使用TLE2141,您是否有偏置消除的建议,因为源的电阻约为10k - 25kohm?

    输出的极性无关紧要。

    谢谢!

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    一些想法:

    -对于吉他放大器的输入级,通常选择FET OPAMP,例如TL072,如原理图所示。 JFET运算放大器仅显示极小的输入偏置电流。 因此,不再需要输入偏差消除计划。 但更重要的是,JFET的噪声贡献较低,因为巨大的输入电流噪声会消失,而双极性晶体管的运算放大器通常会显示。

    另一个问题是吉他放大器的输入阻抗。 为避免加载Hummbucker Pick-Up过多而破坏声音,输入阻抗通常选择在与吉他中的壶相同的范围内。 因此输入阻抗应介于330k和1M之间。 100K过低。

    要处理输入偏置电流的偏移电压和压降,您可以在两个运算放大器之间轻松安装高通滤波器。

    -如果您只对声音的响度感兴趣,那么电源电压的精确高度并不重要。 18V峰值的信号仅比15V峰值的信号大1.6dB:

    20 x对数(18V / 15V)= 1.6dB

    但是,人耳的响度差异为1.6dB,几乎无法检测到。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持,这非常有帮助,解决了我的问题。

    此致,  

    Anna