This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2350:驱动TMS320F2.8379万D ADC参考的替代方案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, OPA2328, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088426/opa2350-alternative-for-driving-adc-reference-of-tms320f28379d

部件号:OPA2350
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8379万D, OPA2328, TINA-TI

尊敬的TI,我正在将OPA2350用于TMS320F2.8379万D的ADC参考驱动器。 它运行良好。 但是,现在已缺货。 是否有其他选择?

我知道参考驱动器中使用的OPA有特殊要求,例如高电容负载能力。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉兴,

    是的,没错。 在任何情况下,您都必须执行相位稳定性分析。 TI的稳定性培训视频系列对此进行了详细说明:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction?context=113.9747万-1139745-14685-1138805-13848</s>113.9745万 1.4685万113.8805万1.3848万

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kai,

    是否有任何其他OPS可用于驱动TMS320F2.8379万D的ADC参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉兴,

    正如您正确提到的,放大器必须稳定地驱动带有 小补偿电阻的参考输入旁路电容器。   

    SAR ADC参考输入向参考驱动器电路提供开关式动态电容负载。 在SAR ADC体系结构上,在每个转换周期中对参考输入进行多次采样,其中每次对二进制加权ADC位决策进行一次参考电压采样。 在每次转换过程中,快速,高电流瞬变都会出现在此端子中,ADC的内部电容器阵列会在做出ADC位决策时进行切换和充电。  

    因此,参考驱动器电路 必须在 每个SAR ADC时钟周期之间保持参考电压稳定,而不会出现明显的降速(小于1-LSB), 并且每个 完整ADC转换周期之间不会出现过大的降速(在大多数应用中,在多个完整转换周期后出现几个LSB的降速是可以接受的)。 补偿电阻必须足够大以保持放大器稳定,但也需要保持相对较小(通常小于1欧姆)以保持基准稳定。  此补偿电阻器通常在数百毫欧姆的范围内。   下面是关于该员额的更详细解释:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/102.5429万/opa350-voltage-reference-circuit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa350 % 20reference #

    OPAx350,OPAx320,OPAx325和新的OPA2328稳定地驱动22μF Ω  参考旁路电容器,带有一个小的补偿电阻器。   在 TMS320F2.8379万D的(VREFHI)输入端使用22μF Ω 参考输入电容器,并在微控制器的REFHI输入引脚附近使用小型系列电阻器。

    使用OPAx320时,在 微控制器的参考输入处使用22μF Ω 和>360miOhm的小型系列电阻器。   

    使用OPAx325时 ,在 微控制器的参考输入处使用22μF Ω 和>500miOhm的小型系列电阻器。

    另请考虑OPA2328。  这是一款新型40MHz精密放大器,可通过一个小的补偿电阻器轻松驱动22μF Ω 旁路电容器。 请参阅随附的TINA-TI模拟,该模拟具有驱动360milliOhm + 22μF Ω 旁路电容器的OPAx328稳定性分析。

    附件是一个PDF文件,其中包含对OPAx320和OPAx325稳定性和参考驱动器分析的分析。  

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

    e2e.ti.com/.../OPA328_5F00_stability_5F00_AC1-_2800_2_2900_.TSC</s>2900

    e2e.ti.com/.../OPA32x_5F00_C2000_5F00_Reference_5F00_Drive_5F00_Simulation_5F00_3_5F00_25_5F00_2020.pdf</s>2020.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我将尝试这些Opas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  请参阅下面可能的电路。

    此致,

    路易斯