This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231EVM:/INA219 EVM:配备A或B?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231EVM, INA219EVM, INA231, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089054/ina231evm-ina219-evm-equipped-with-a-or-b

部件号:INA231EVM
线程中讨论的其他部件: INA219EVMINA231INA219

团队,

-您能否确认EVM板配备了哪些IC变体?
  在INA231EVM上?
  在INA219EVM上?

-封装:我不确定INA219EVM的图片。 该封装是否用于EVM SOIC或SOT-23?

默认情况下,将BOM作为EVM宣传材料的一部分是可行的。

提前感谢!

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amber:

    根据INA231EVM用户指南中的材料明细表,其名称为“INA231AIYFF”。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A,

    感谢您提出问题并使用E2E论坛。

    Kai是正确的,INA231 EVM中填充了INA231AIYFF,它在此处的EVM用户指南的BOM中列出

    对于INA219 EVM,它安装了INA219AIDCN器件。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    路易