This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:封装引脚

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088856/tlv1704-sep-package-pinout

部件号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他部件:TLV1704LM339

数据表第10.2 节中显示的布局图的CH1和CH2标签与第6节中的引脚图交换。  我假设第6节中的图是正确的,因为它与TLV1704的其他版本相匹配。   

我意识到这并不重要,因为通道是相同的,但我只是想确认哪个图纸正确并突出显示它,以便在下一个数据表修订版中更正拼写错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    正确。 有两个引脚浮动-但两者在电气上是相同的。  

    有原National Semiconductor引脚输出,引脚1上有通道2 ("外部"左比较器)。 这是最常见的四比较器引脚引用。

    1979年,由于时间的原因,德州仪器(TI)在LM339系列上调换了通道1和2位置。

    10.1 图来自TI LM339数据表,因此它交换了通道1和通道2。

    图5针脚输出图是正确的(原始NSC针脚输出),尽管该表中包含一些issues...gr rr.

    我们将在下一个版本中修复它。 感谢您指出!