This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:OPA2197

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087913/opa2197-opa2197

部件号:OPA2197

尊敬的TI专家:

我正在 为我的应用使用OPA2197 (Vs=5V单电源),并计算由于PSRR而产生的最坏情况偏移电压

下面是OPA2197的快照,我正在使用突出显示的参数来计算由于PSRR而产生的偏移电压

由于PSRR=( 8V-5V)*2=6 UV,  其中8V=给定PSRR规格的最大电源  

                                            5V=用于OPA2197的应用电源电压

我的方法是否正确?

2.我的第二个问题是在计算CMRR的偏移电压时,我应该考虑哪个CMRR规格?

下面是OPA2197数据表的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了提及上面有关OPA2197-Q1部件号的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    您对PSRR的计算是正确的。 但请记住,由于PSRR只提供了典型,因此真正的PSRR可能会有一些变化。 另见图16。

    请参阅第二个问题,这取决于您的共模输入电压在您的应用中的位置。 最好阅读数据表的7.3 6部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai的回复。

    如果我采用(4.5 -5)*2=-1uV,其中4.5 电压最小规格电源电压,我有一个后续问题  

                                                5v =运算放大器的应用电源电压

    那么它是否会提供因PSRR而产生的最小偏移电压? 我知道PSRR规范是典型的,因此它不是绝对最小值,而是粗略估计。

    请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    当电源电压在4.5V和5V之间变化时,OPA2197的输入偏移电压变化约1µV Ω。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    以下是我如何解释OPA2197-Q1的规范。  

    Vs = 4.5VDC至8Vdc是指OPA2197-Q1部分中的低电压规范(双电源和单电源操作)。 如果Vs电源电压介于4.5VDC至8Vdc之间,则典型PSRR预计约为 ±2uV/V  

    如果电源电压为5V直流且波纹噪声为1Vpk (从4V直流至6V直流)(例如接近直流或低频),则Vos将受到来自PSRR的±2uV的影响。 当然,具有此类波纹的5V直流电源不是很好的稳压器。 附带的图解是从OPA2197-Q1的数据表中捕获的。

    此外,PSRR是噪声频率的函数。  ^上例,如果相同的波纹电压在1kHz时的5V直流上具有±1Vpk电压波纹,则典型PSRR将约为80dB抑制或1/10 μ A (80dB/20)= 100uV/V 在这种情况下,由于 来自电源导轨的噪音,Vos可能受到高达±100uV/V的影响。  

    https://training.ti.com/ldo-basics-power-supply-rejection-ratio-psrr

    2.我的第二个问题是在计算CMRR的偏移电压时,我应该考虑哪个CMRR规格?

    如果您知道VCM的工作范围,则需要选择最坏情况或最小CMRR规格,并尝试避免此零件中VCM电压的过渡区域。 假设CMRR = 84dB是最差的过热情况,那么在最差的工作温度下,它可能会对Vos造成高达1/10^(84dB/20)= 63 uV/V的电压。 但在额定工作条件下,OPA2197-Q1的CMRR指定为140dB或0.1uV/V,这非常好,参见数据表的图16。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题,您仍可以重新打开该主题或通过E2E论坛创建新主题。  

    最佳,

    雷蒙德