This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:测试的参考电压高于规格中的参考电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087443/xtr117-the-reference-voltage-tested-is-higher-than-the-reference-voltage-in-the-specification

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

为XTR117AIDGKT测试的参考电压高于规格中的参考电压(不包括此三线发射器,它必须从专用电源引脚接收电源,而不是从4-20mA回路接收电源)。 我们将以前的剩余库存与当前的库存进行了比较。 如果之前剩余库存的参数正确,则电流批次测试的参考电压高于规格中的参考电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    高多少? 您实际测量的是什么? 您是否牢记Vreg取决于负载电流且限制在4mA以下?

    请显示测试电路的示意图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    XTR117是2线4-20mA发送器,其输入Vin参考Iout或引脚4,请参阅以下标记。 换言之,Vin输入相对于Iout节点是浮动的。 接地位于XTR117的Vloop电源处。 因此,Vref或5Vref电压也参考Iout或引脚4,并且Vref电压节点将根据Iout和Rload处的输出电流回路升高。  

    是的,这与3线4-20mA发送器不同。   

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_5V-4_2D00_20mA-323.2022万.TSC

    以下是本产品中的两个4-20mA应用说明和工作台测试结果。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1645717525310&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts=1645717708377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI,您好  负载我们只测0mA和2mA,规格书上看大概是125度0.3 %不到,我们测试85度 差不多到0.9 %了(超规格0.5 %)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vref参考是我们可以选择的IRET电压参考点,我们只测量了0mA和2mA的负载因子,在标准文档中可能是125度0.3 % ,我们几乎测试了85度至0.9 % (超规格0.5 %) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是这个参数异常原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    我们是否可以 一次解决一个问题? 我们随时为您提供帮助。  

    请发送您当前正在使用的XTR117示意图。 如果您正在使用我们的EVM产品,请指定部件号。  

    测试的XTR117AIDGKT参考电压高于技术规格中的参考电压

     以前,您的问题已在上面引用。 当前是否正在解决该问题?

    负载我们只测0mA和2mA,规格书上看大概是125度0.3 %不到,我们测试85度 差不多到0.9 %了(超规格0.5 %)

    您如何测量以上85°C时的数据点? 如何计算误差? 请说明如何获得此数字?

    在您准备在85C或更高温度下测试被测设备之前,让我们确保它在室温下工作。 您可以改变输入电压,0 <= Vin <=5Vdc,您应该测量4mA到20mA的Iout或使用Iout * Rload测量V_i2V。  

    我在上一个回复中附上了TINA-TI模拟,如果您在室温附近执行测试,下面是结果。  

    我们可以讨论XTR117在高温下的性能,但我需要先确保它在室温下工作。 如果您担心错误计算,请将Excel,文本文件或类似文件中的数据发送给我。 例如,我不知道您从哪里获得125C或85C的0.3 % 或0.5 % 数据。 规格未在数据表中找到。 请告诉我你是如何获得这些数字的。   

    您的负载系数我们只测量了0mA和2mA ...

    XTR117是V至I,4-20mA转换器。 当输入为Vin = 0Vdc时,Iout = 4mA。 当输入为Vin = 5V直流时,Iout = 20mA。  输出电流4mA <= Iout <=20mA与输入电压0Vdc <= Vin <= 5Vdc直接成比例。  

    如果您想进行其他V对I协作,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    在25°C时,XTR117的Vreg的指定最大误差为+/-0.1V,这表示相对误差为

    +/-0.1V x 100 / 5V = 2 %

    因此,您的0.3 % 和0.9 % 观察到的错误完全符合数据表规范。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    正如Kai所指出的,如果您询问的是5Vreg中的%load_regulation错误,下面是温度过高的图解。 如果5Vreg的负载为2mA,则负载调节错误约为100*(5-4.8V )/4.8V = 125C时的4.17 %。  

    如果在125C下的设计 要求过高,您可能需要使用外部参考电压。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qilin,

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题,您仍可以重新打开该主题或通过E2E论坛创建新主题。  

    最佳,

    雷蒙德