This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐用于1MHz开关降压转换器的电流感应放大器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296A, INA281, INA296B, INA290, INA241B, INA241A, INA280, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088046/please-recommend-a-current-sensing-amplifier-for-1mhz-switching-buck-converter

主题中讨论的其他部件:INA296AINA281INA296BINA290INA241BINA241AINA280INA293INA241

大家好,我正在设计一个1MHz降压转换器,你能推荐一个足够快的放大器吗? 高侧更好,但低侧也可以接受。

谢谢!

新南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenganan,您好!

    您可以在我们的产品搜索中使用此筛选条件。https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#p314=800;1300&sort=p314;desc

    正如您在我们的产品搜索中看到的那样,您必须深入了解详细信息。  我推荐INA296A,INA296B,INA241A,INA241B。  INA290,INA280,INA293和INA281与您在其他帖子中看到的问题相同,因为它们具有相同的体系结构。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    但请记住,在转换器的反馈环路中安装OPAMP时,OPAMP和转换器的相位余量可能会被侵蚀,最终导致不稳定。 在这种情况下,您应该对电路执行相位稳定性分析。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,您好,使用INA241,它说支持高达125kHz的切换频率,这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    这是PWM系统的VCM切换频率。  这是由于增强型PWM抑制限制造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    请记住,INA241的数据表到目前为止还不完整。 作为新设备,数据表仅包含预先信息。 许多规格和数据仍然缺失。

    Kai