This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:3µA μ A - 2.5mA的电流监控解决方案

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088685/ina226-current-monitor-solution-for-3-a---2-5ma

部件号:INA226
主题中讨论的其他部分: INA238INA228

大家好,

一位客户正在寻找一款3µA Ω- 2.5mA范围内的电流监控解决方案。

20µA电压为3.3V,可以使用SPI和I2C,解决方案的准确度应优于10 % ,范围为2 µ A。

INA226是否在这里工作,或者您能否推荐更合适的解决方案?

巴西,
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    客户打算使用哪种分流器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    客户正在考虑使用30欧姆电阻器。

    在2.5mA的最大电流下,这将产生75mV的下降,这仍将低于INA226的最大输入电压。
    在2µA º C时,并联电压仍为60µV º C。

    巴西,
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,您好!

    通常,INA226在如此低的电流值下可能很难使用,因为设备的输入偏置电流的典型值为10µA Ω,比您尝试测量的值高...  如果您想要一款精度和价格相当,但IB较低的设备,那么您可以切换至INA238,它的典型IB为0.1nA。  

    如果您决定想要更高的准确性,则可以切换到INA228,这是我们在这种情况下拥有的最佳设备。