This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:需要设计二阶差动有源椭圆滤波器

Guru**** 2979640 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA1637, UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089341/uaf42-need-to-design-a-2nd-order-differential-active-elliptic-filter

部件号:UAF42
主题中讨论的其他部件:OPA1637,THP210

Thomas,您好,我需要设计一  个二级差动有源椭圆形滤波器,用于在停止带和通带中实现-40dB/十进制的锐减衰减,通带为100Hz至20kHz,另外还有一个滤波器,通带为300Hz至6kHz,请提供参考设计,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:

    UAF42不提供差分输出,而是  提供传统运算放大器单端输出。 因此,我建议在差动有源滤波器拓扑中应用全差动运算放大器(FDA),如OPA1637或THP210。  

    我正在关闭此e2e查询,并将解决您关于使用THP210实现此筛选功能的其他e2e查询。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程