This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流-直流转换器

Guru**** 2525430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089558/dc-dc-converter

主题中讨论的其他部件:TPS6.1093万

我有一个DC/DC转换器,我想知道 此 组件的部件号

未知标记为:

OAP  

TI

执行情况33.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 表示“OAP”是TPS6.1093万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我的直流-直流转换器有10个引脚,所以我不这么认为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Badr:

    是的,部件标记查找工具将TPS6.1093万显示为10引脚器件:  

    部件号
    标记 封装|引脚
    状态
    说明
        TPS6.1093万DSKR                   OAP                 DSK | 10.            低输入20V/1.1A升压DC/DC转换器

    此致,

    ~Leonard