This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA379:LMV831

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA379, LMV831, LMV832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089295/opa379-lmv831

部件号:OPA379
在“线程: LMV831LMV832”中讨论的其它部件

我想知道现在是否有EMI强化数据(OPA379) 可以与LMV831的卓越性能相媲美。 例如与OPA379进行的引用线程讨论。  是否存在具有LMV831竞争规格但消耗较少电子的低功耗设备? 我们以前一直使用LMV832,但现在发现每个通道部件的电流消耗更低,当然还需要LMV831/2的其它高性能规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roger,

    OPA379提供的带宽仅为LMV831带宽的1/66。 我认为您不能简单地用电路中的OPA379替换LMV831。 LMV831的0.25mA电流消耗对于3.3MHz OPAMP来说非常小。

    您需要告诉我们带宽或您的电路,增益,输出负载,噪声需求等, 决定哪种OPAMP可以取代LMV831的一切。

    关于EMI强化数据,让我告诉您,标准设计措施决定了OPAMP电路可以处理多少EMI。 除屏蔽,接地和过滤外,别无其他选择。 此内部EMI滤波仅在频率超过10MHz时工作。 低于10MHz,OPAMP完全不受保护,除非使用标准设计措施,如屏蔽,接地和滤波。

    Kai