This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:2MTR-DYNO连接和电机参数

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: 2MTR-DYNO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088429/boostxl-3phganinv-2mtr-dyno-connections-and-motor-parameters

部件号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他部件:2MTR Dyno

我购买了2MTR-DYNO,但我不知道电线颜色和连接器排列。
问题1:U =红色,V =白色,W =黑色,GND =绿色是否正确?
问题2:有两个分别标有J4和J10的5针插座。 应将哪一个插入QEP? 此外,标签上的"^"标记是否表示1号?
问题3.我们不知道QEP中剩余的5针插座用于什么用途,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道电动机的公证电感和直流电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此增压器组件使用无传感器电机控制。 以下是您的问题的答案,请记住这一点:

    Q1–是的,红白色和黑色是您要使用的三相导线,并连接到增压器组件上的3位螺钉接线端子。   线 的排列顺序无关紧要,例如RWB,RBW,BRW…, 任何人都可以。 不需要绿线,您可以让它保持浮动状态。

    问题2,3–此增强包不使用其余的编码信号,您可以将其保留为浮动信号。 它们是感官算法所需要的。 如果您使用的是此类控件,请参阅相应的用户指南。

    根据制造商的数据表,电机的相位电感为0.4mH,电阻为0.72欧姆。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我不想进行无感光驱。
    因此,UVW顺序和编码器是必需的。
    我想知道编码器的输出是标有"J4"还是"J10"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关电机的信号引脚输出,请参阅此处的制造商 数据表。 您可以在第3页找到相关信息。

    如果您需要使用电缆,可以通过检查进行识别。 我怀疑颜色代码与电机匹配,但请验证。 我没有硬件套件,很遗憾无法找到电缆的原理图。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我尝试过很多次找到数据表,但无法轻松找到它。 感谢你的帮助。