主题中讨论的其他部件:2MTR Dyno
我购买了2MTR-DYNO,但我不知道电线颜色和连接器排列。
问题1:U =红色,V =白色,W =黑色,GND =绿色是否正确?
问题2:有两个分别标有J4和J10的5针插座。 应将哪一个插入QEP? 此外,标签上的"^"标记是否表示1号?
问题3.我们不知道QEP中剩余的5针插座用于什么用途,请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了2MTR-DYNO,但我不知道电线颜色和连接器排列。
问题1:U =红色,V =白色,W =黑色,GND =绿色是否正确?
问题2:有两个分别标有J4和J10的5针插座。 应将哪一个插入QEP? 此外,标签上的"^"标记是否表示1号?
问题3.我们不知道QEP中剩余的5针插座用于什么用途,请告诉我。
您好,
此增压器组件使用无传感器电机控制。 以下是您的问题的答案,请记住这一点:
Q1–是的,红白色和黑色是您要使用的三相导线,并连接到增压器组件上的3位螺钉接线端子。 线 的排列顺序无关紧要,例如RWB,RBW,BRW…, 任何人都可以。 不需要绿线,您可以让它保持浮动状态。
问题2,3–此增强包不使用其余的编码信号,您可以将其保留为浮动信号。 它们是感官算法所需要的。 如果您使用的是此类控件,请参阅相应的用户指南。
根据制造商的数据表,电机的相位电感为0.4mH,电阻为0.72欧姆。
此致,Guang