This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:EMIRR数据要求

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086926/lmh6553-emirr-data-requirement

部件号:LMH6553

您好,

LMH6553是否有EMIRR数据,如下图所示的数据曲线。

客户遇到LMH6553的EMI问题,由于RF干扰,其输出噪音变得更大,因此我们需要EMERR数据进行分析。

 

 

此致,

王淑彪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao您好!

    高速放大器的数据表中通常没有EMI信息。  由于放大器的带宽较高,放大器在 EMI测试期间通常会接收相当大的射频。   因此,通常不会对高速产品( 包括 LMH6553)执行EMI测试。  

    LMH6553没有EMIRR数据。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alec:

    LMH6553的输出噪音更差@10MHz。这是因为调制信号是10MHz,载波是射频信号(2.4GHz)。 干扰主要来自传导干扰@输入引脚。

    我的问题是:

    这是否意味着LMH6553充当低通滤波器?

    如何避免10MHz输出噪音?

    BRS,

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao,您好!

    2.4GHz来自何处? 它是否是一个常规信号,并叠加到您的10MHz上? 然后,信号链中的低通滤波可能会有所帮助。

    还是电容性杂散耦合将其毫无减弱地注入信号链? 然后,屏蔽和使用屏蔽电缆(同轴电缆)可以起到帮助作用。

    最终,不需要的2.4GHz是共模干扰,可通过同轴电缆上的合适夹装铁氧体来抑制? 在这种情况下,您不需要更改信号链中的任何内容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao您好!

    我还想了解有关您的设置和RF信号的更多详细信息。  如果不了解更多有关电路,连接器和整体设置的信息,很难提供建议或想法。   

    最佳,

    Alec