This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:建议使用负电压供电设备

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089014/lmh6554-negative-voltage-supply-device-recommendation

部件号:LMH6554

您好,

我的客户计划将LMH6554用于ADC输入驱动器应用。

因此,他们正在寻找具有以下条件的低噪声负电压设备

   - VIN =+12V或+2.5V,VOUT =-2.5V,IOUT = 0.5A

能否建议LMH6554使用负电压电源?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    嗯,您的规格让我感到困惑。 消耗0.5A输入电流的ADC? LMH6554无法实现这一点。

    您能否显示示意图? 或者至少告诉我们所讨论的ADC是什么?

    过高的输入电压可能会被电阻分压器调低。 LMH6554电源电压针脚之间的最大电源电压为5.5V。 这就是我此刻只能说的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    我认为这更多的是电源设计问题,而不是放大器问题,但Kai提出了一个好的观点。 是否由于需要为多个设备供电而要求500mA? 有时,较小的单用途电源可以使用充电泵或负基准,但此电流输出量将需要 具有 大电感器的开关模式电源。 您是否希望我将此信息转发给电源设计团队?

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    感谢您的回复。

    客户表示他们使用两个LMH6554,需要为LMH6554的V提供负极功率解决方案。

    他们根据效率和环境条件考虑设计利润。
    如果在两台LMH6554上使用电流容量较小的设备没有问题,则可以忽略当前规格。

    请推荐使用合适的负极电源设备。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JH:

     在VS-+和VS--处,客户将对LMH6554使用哪种电源配置?

      如Kai和Sam所述,最大+/-电源为5.5V。 如果未在LMH6554的输入端使用衰减器,则对于设备而言,+/2.5V至12V之间的输入过高。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:

    很抱歉混淆了。

    我的客户希望获得合适的TI电源设备(例如DC/DC或LDO设备)的产品推荐,以便为LMH6554提供V电源。

    他们将LMH6554用于噪声敏感型ADC输入电路,因此他们希望使用TI推荐的解决方案。

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    这里有许多选项,因此我要对 我们 的其中一个反相切换台的降压-升压和反相调节器产品选择进行参数搜索| TI.com。

    我在过去使用Webench电源设计工具也取得了成功,它可以帮助您使用 合适的电感器实施您选择的SMPS等

    WEBENCHRegisteredPower Designer |概述|设计资源| TI.com

    您可以指定系统要求,性能规格(纹波等),甚至可以添加EMI滤波。 它还允许您指定组件注意事项,如屏蔽电感器。

    如果您在设计方面需要专家帮助,我可以将此帖子转发给电源设计团队,正如我之前所说的。


    最佳,

    Sam