This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9044:双电源

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9044, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086686/lm9044-dual-power-supply

部件号:LM9044
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

您好,

CAN LM9044由双电源供电。 询问的原因是,我们有一种情况,即来自传感器的输入可以从-1V转到1V,而目前由单个电源供电的LM9044不允许这样做。

我之前发布过相关的查询,   帮助我解决了问题。 我的差,我没有跟进,这就是为什么要发布新的帖子。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/106.1326万/lm9044-differential-input-and-common-mode-input-range/3927800?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A481264#3927800</s>9044 392.78万25.2525252亿2.52525253亿481264392.78万

此致,

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunney,

    我不认为LM9044设计为提供双极电源电压。 阅读数据表的"电路说明"部分。

    当来自lambda传感器的输入信号介于100mV (稀)和800mV (浓)之间时,输出电压是多少? 当输入信号降至100mV以下甚至变为负电压时,输出电压是多少? LM9044的输出结果是否显示出来? 所有低于100mV的输入信号都是错误的,表明lambda传感器损坏。 我确信您可以通过单独提供的LM9044看到这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sunney,

     双电源解决方案似乎 会超过 LM9044 VREF针脚的绝对最大电压限制,对于 单电源操作,电压为+6V。 Vref与通常为0 V的GND电位有关。但是,为了使用双电源进行操作,GND功能必须使用负电源电压;对于您建议的-1至+1 V输入,很可能大于-5 V。 这样做会在内部连接到VREF针脚的电路上施加超过+6 V的电压,并使其承受不起的电压水平。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您对lamda传感器输出处于 100mV (稀)和800mV (浓)之间是正确的。 但是,我们的客户在过去曾遇到过这样的情况:为了区分稀(根据传感器的数据表,为50mV至100mV)和单一电源受污染的传感器,他们发现受污染的氧传感器有负电压,这会导致考虑LM9044的其他错误。 这就是为什么我们要研究使用双电源的可能性。 但LM9044似乎无法实现这一点。

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:


    感谢您的澄清。 由于LM9044是专门为窄带氧传感器设计的,您或TI团队是否遇到过氧传感器(不良氧传感器)产生负电压的情况?

    此致,

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunney,

    数据表显示LM9044的工作电压为0V至1V:

    因此,您应该能够看到差动输入电压何时降至50mV以下。

    您可以尝试通过LM7705为LM9044的GND引脚供电,这样会产生-0.23V的电压。 但我不想对此作出任何保证  

    但请记住,内部放大是指LM9044的GND引脚:

    因此,输出电压将出现偏移,并且还将在GND引脚处精确移动电位,此处为-0.23V。 这意味着负辅助电压的精度将影响LM9044输出信号的精度。 因此,最终您需要应用更精确的辅助潜能。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunney,

    我们尚未在传感器施加负输入电压的情况下对LM9044进行任何测试。

    此致,Thomas

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunney,

    9044 -supply/4024397#4024397"]因此402.4397万因此输出402.4397万输出电压将出现偏移,并且将通过GND引脚处的电位精确偏移-0.23V。

    抱歉,我在这句话上犯了一个错误。 结果是:

    e2e.ti.com/.../sunney_5F00_lm9044.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我们是否可以添加某种前端电路来提供1V的直流偏移并将其馈入LM9044进行进一步处理?

    此致,

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sunney,

    这是LM9044的未知领域,因为TI尚未 使用器件的双电源方案进行任何应用开发。 从概念上讲 ,如果数据表中的简化内部原理图代表了实际设计,LM9044可能能够由有限的双电源配置总成供电。  限制因素是相对于接地(GND)针脚的VREF最大电源为6 V。 如果接地端处于负电源电压低 于0 V的几伏,则VREF和Vcc应降低与该电压相同的量。

    TI不会着手进行LM9044双电源调查。 这是我记得看到的第一个e2e咨询。 我建议您获取一些LM9044设备,并使用双电源配置仔细评估它们,请遵守我提到的VREF注意事项。 您可能会发现它提供了应用程序所需的行为和性能。 如果您发现它确实运行良好,我建议您报告您的发现并与e2e分享。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程