This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:HLDO输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089752/amc3330-hldo-output-voltage

部件号:AMC3330

大家好,

我正在运行我从官方页面下载的AMC3330的Tina TI模拟。 根据AMC3330的模拟结果,HLDOout电压为2.77 伏。 但是,数据表第9页指出此电压应至少为3伏。 为什么数据表和模拟之间存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail:

    我们将为您进行调查。  否则,AMC3330型号是否正常工作?  您是否发现交流或瞬态分析存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    这里的短期'修复'是简单地拆除C4,您应该从AMC3330 TINA模型中获得~3.12V的HLDO_OUT电压。  我们将了解这种情况发生的原因,在销钉上加第二个顶盖,但它似乎不会影响模型中的任何其他内容。