This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:在电流感应回路中使用AMC3330

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC3301, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089867/amc3330-using-amc3330-at-current-sensing-loop

部件号:AMC3330
主题中讨论的其他部件:ISO124AMC3301

尊敬的专家:

我们有一个应用程序,正在寻找另一个解决方案。

原始设计是 两种依靠开关的电流感应:一种使用100ohm感应15mA,另一种使用LTC6090+ISO124的100kohm感应15uA。

问题是ISO124的带宽不足,因此反馈回路无法及时响应。

我们发现解决方案AMC3301只能支持+/-0.25Vin,并且不足以支持其当前输入范围(100ohm x 15mA=1.5V), 而AMC3330可以支持+/-1Vin,这更接近当前设计。

因此,我们需要回答3个问题,以帮助我们了解是否可以使用AMC3330:

1.  AMC3330是否可以通过分别使用 66欧姆或66千欧姆来感应15mA和15uA来作电流感应?

2. AMC3330输入是否可以维持1200V直流电,因为它们的输入共模将在1200V电压下工作?

3.我们希望找到带宽大于300kHz的解决方案,我们发现AMC3330可以支持此功能。 但是,我们发现模拟稳定时间TAS最大为1.1ms 这将影响输出稳定速度,并且1.1毫秒对我们来说太慢,因此我们仍然无法在反馈回路中使用它,对吗?

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy:

    1.是的,可以。 电阻器的大小也可调整为AMC3301的250mV输入范围。  

    2.高侧接地也必须随输入一起浮动,以确保不违反输入共模电压规格。 这通常是通过将HGND连接到数据表中所示的Inn来实现的。 如您张贴的图片所示,工作电压指定为1700VDC。 图6-4显示了使用寿命投影与应用电压的对比。  

    3.此规格是在低电压端施加VDD电压时设备通电所需的时间,而不是输入引脚上的步进响应。 下面的6.10 和6.11 部分显示了输入引脚上步进响应的指定行为。 8.2 3部分显示了相同的应用曲线。 这是否回答了他们的问题,还是与设备的开启时间有关?  

    如果您有其他问题,请告诉我。