This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10.4 TI精密实验室-运算放大器:测量系统稳定性

Guru**** 2981850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV521, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088785/10-4-ti-precision-labs---op-amps-measuring-system-stability

主题中讨论的其他部件:TLV521, TL072

大家好

我有几个关于此视频的问题:

问题1.  单位步进10-20mVpp信号-您是否不必考虑转换速率。 例如,如果操作放大器非常慢,例如TLV521,其SR=2.9V/ms,则10mVpp信号需要为2.9mV/us或更高,以防止输出回转。

问题2. 为了使用'%过冲和相位裕度'图表,您是否不需要知道运算放大器/电路的关键频率在哪里?

问题3. 如果您在电路的一个示例上进行此测量,并且过冲正常,您如何保证产品在制造生命周期内的稳定性,即超温极端值和制造公差?  

巴西

执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不会看这种精密实验室的东西,而是在模拟中查看预期应用中的相位余量,包括我们知道的所有寄生物。 这个想法是如果你从50 % 的说开始,过程和温度可能不会让你陷入不稳定。  

     我使用此处所示的方法,表示高速,但普遍适用

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    好的,谢谢,我将看这篇文章。 顺便说一下,您是否使用了纳米功率运算放大器?

    巴西

    Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    问题1:正确。 因此,我在你的线程中使用了1mVp的信号:

    问题2:是的,严格来说。 但超过22°的超射绝不是好的。 我总是试图在10 % 下保持良好的状态,无论它来自哪里。 别忘了看看频率响应。 两者相结合,让您感受到什么是可接受的,什么是不可接受的。

    问题3:在选择组件值时,只需添加一些预留。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    还可以,但是1mVpp在工作台上不实用 在达到转换率之前,您是否会使用您可以获得的最高mVpp?

    巴西

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于过冲与相位裕度图,TI视频中有类似的图表。 这些图表的准确性如何,它们是否可以用于多个订单系统? 请观看此视频 边距15 -什么是理想的相位边距? -必应视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,

    过冲与相位边距图表相当准确。 您是否可以扩展多个订单系统的含义?

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry

    我的意思是2极,3极,4极系统,

    巴西

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry

    我在Tina模拟了如下所示的行为模型,并测量了AOL:

    我改变了两极的两个电容器,但实际上发现相位裕度几乎没有变化:

    增加百分比

    C1 (nF)

    C2 (FF)

    GBW (kHz)

    相位边界(度)

    无

    1.59

    33.

    962.2

    -112.63

    10.

    1.749

    36.3

    877.73

    -111.65

    20.

    1.908

    39.6

    806.33

    -110.89

    30.

    2.067

    42.9

    745.9

    -110.18

    40.

    2.226

    46.2

    693.52

    -109.62

    50岁

    2.385

    49.5

    648.3

    -109.06

    巴西

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    坦白说,纳米运算放大器可能很棘手。 但是,借助低电阻分压器,您可以非常轻松地在TLV521输入处生成极低的电压步长:

    e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_1.TSC

    即使是高电阻,频率补偿分压器也可以使用:

    e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_2.TSC

    如果输出信号对于示波器太小,只需在TLV521输出中添加一个(自构建)放大器,即可提供足够的增益和带宽。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:

    e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_3.TSC

    这样的缓冲区很容易建立。 拿两节9V电池为TL072供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,

    如果您的输出阻抗建模正确,这将适用于多极系统(实际上,我们现有的型号是多极系统)。 这不仅仅是增益带宽的函数,而且也是输出阻抗与环路的交互方式的函数。 我们的许多新型号都对输出阻抗进行了建模,以进行有用的稳定性分析。 此模型不是我们的新标准架构,但已建模输出阻抗和上限负载效应。

    最佳,
    杰瑞