This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:关于Vcc值

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089791/tlv9301-about-vcc-value

部件号:TLV9301

您好,

数据表显示Vcc值为4.5V,   Vcc值低于数据表显示的(4V)时,设备是否正常工作?

我想知道如果我给设备较低的Vcc值(4V)会有什么影响。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,志国,

    根据数据表的6.3 部分,TLV9301建议的最小电源电压为4.5V。 当然,为了允许某些制造公差(晶圆到晶圆公差),OPAMP的工作电压也可能低于4.5V。 但这并不是一个问题,越来越多的运算放大器开始在将电源电压降低到4.5V以下时停止正常工作。 您将在电源电压过低的情况下运行OPAMP,并自行承担风险,您应严格避免在专业电路中使用此类电压,以防止索赔

    例如,请参见图6-22,其中显示了电源电流与电源电压:

    您可以清楚地看到,电源电流开始大幅下降到低于约5V的电源电压。 这意味着输入级和输出缓冲级中的参考电流源(恒定电流源)不再正常工作。 业务流程和程序管理方案开始离开其运行点,因此,所有相关参数都在严重退化。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,志国,

    Kai是对的。 尽管运算放大器可能在低于我们建议的电源电压下工作,但由于我们没有将其表征为低于4.5V,因此我们无法保证TLV9301将如何工作! 不适用于您 希望每次都能与所有设备一起工作的电路。  

    我们建议不要使用超出数据表建议的任何运算放大器!  

    此致,

    Robert Clifton