This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9161:OPA作为偏移函数

Guru**** 2500675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088679/tlv9161-opa-as-offset-function

部件号:TLV9161

大家好,

我们希望使用OPA或比较器作为偏移函数。 我们的OPA能否达到以下要求? 我们需要输出= intput+1V。 例如,输入电压=-1V~3.3V输出电压= 0V~4.3V

此致,

罗伊