This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772-Q1:开机问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087290/lmc6772-q1-power-on-issue

部件号:LMC6772-Q1
在“线程:LM393LV-Q1”中讨论的其它部件

各位专家,您好!

客户方面正在对LMC6772QMM/NOPB进行评估。 通电时,输入+始终为H级,输入-始终为低电平,输出有故障输出。 您能为我们确认吗?

顺便说一下,您能否提供另一台设备来解决此问题? 此问题将错误地触发客户系统中的另一个功能。 谢谢。

以下是此客户的通电波形:

此致

郭松贞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Songzhen:

    如果不查看所有输入,很难判断是什么导致输出触发,尤其是当输出连接在一起时。 比较器似乎开始唤醒约2V,低于2.7V的最小电源。

    他们可能希望了解LM393LV-Q1,它具有POR电路,可保持输出高z (高),直至其超过最小电源和50us延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Songzhen:

    另一个补救措施是添加一个离散晶体管级,该级需要3.5V的最小电源电压才能跳过,如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/107.409万/lm2903b-output-status-under-vcc-2v-during-power-up</s>2903

    这意味着您需要反转比较器输入的极性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Songzhen:

    我认为保罗和凯都说了一些好的观点,也提出了一些好的建议。  

    请查看他们的意见,并向我们提供任何进一步的问题。

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Songzhen:

    相当长一段时间以来,此主题尚未发布任何帖子。 我现在将关闭此帖子。 如果您还有其他问题,请回复此主题或创建新主题。

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束