This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B:模拟,比较器的行为不符合预期

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331B, TLV7021, TLV9062, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086238/tl331b-simulation-comparator-not-behave-as-expected

部件号:TL331B
主题中讨论的其他部件: TL331TLV7021TLV9062

大家好,

我正在模拟TL331B作为参考电压为2.5V的反向比较器。

当我在V-上的输入信号为2.6V时,我获得了正确的输出:

e2e.ti.com/.../TL331_5F00_2.5_5F00_2.6_5F00_OK.TSC

但如果我有相同的2.5V参考电压并将输入电压更改为3.6V,则比较器无法按预期工作:

e2e.ti.com/.../TL331_5F00_2.5_5F00_3.6_5F00_NOT_5F00_OK.TSC

我做错了什么?

此致,

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您违反了输入电压范围:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您为D.指出这一点

    您好D:

    请在调整输入范围以满足输入共模要求后尝试重新模拟。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好D:

    正如Kai和Joe所示,您正在违反(V+)- 2V的输入电压范围。 您的电源电压为+5V,因此每个输入的最大输入限制为+3V。

    这些较新的型号通过强制其输出至V+电源电压的一半(无论上拉电压如何)显示违规(输入或电源)。

    因此,请将输入电压保持在3V以下,输出将是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我更改为TLV7021比较器。

    请看我的模拟。 您是否会在演示PCB中添加一些额外的占位符?

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_PWM_5F00_ACTIVE_5F00_COMPARATOR_5F00_TLV7021.TSC

    此致,

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我看来很好 TLV9062的速度足以在TLV7021切换时驱动快速变化的电流需求。

    什么的占位符?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好D:

    如果是印刷电路板布局,请注意SOT/SC-70封装至少有3个不同的引脚。

    TL331的引脚与TLV7021不同。 因此,您需要在布局之前选择您正在使用的设备。 由于引脚输出问题,您以后可能无法替换为备用设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好D:

    相当长一段时间以来,此主题尚未发布任何帖子。 我现在将关闭此帖子。 如果您还有其他问题,请回复此主题或创建新主题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束