This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGSR PIN5 (SCL)和PIN7 (GND)之间的阻抗约为100欧姆

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088447/ina226-ina226aidgsr-impedance-between-pin5-scl-and-pin7-gnd-is-about-100ohm

部件号:INA226

您好,

  使用INA226监控电流,SCL由一个板上的INA226保持低电平。 卸下 芯片板,然后测试SCL和GND之间的阻抗。 该值低于100欧姆。  我的示意图随附, 请查看。  并给我一些建议以避免 此问题。 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    我不会期望从SCL到GND的阻抗为100 Ω。  如果设备的SCL损坏,则可能超出设备的绝对最大额定值。  我会在您的系统中验证这种情况不会发生。  另外,在SCL线路上,如果主驱动电压,则通常不会上拉。  上拉电压是否大于您显示的3.3V,这可能会导致问题。  这是我看到SCL引脚损坏的唯一方式。