This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:用于AC而不是DC应用。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, TMCS1101, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089612/ina228-used-for-ac-instead-of-dc-application

部件号:INA228
主题中讨论的其他部件: TMCS1101TMCS1100

我想使用INA228来测量交流电,而不是直流电流和电压。 我知道INA228是为直流应用而设计的,但它是否可以与一些外部电路一起用于交流应用。  

谢谢!

棕褐色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tan:

    这确实取决于您的特定设置。  您的频率必须足够低,以使INA228的测量带宽具有足够的分辨率。 此外,还需要有一个直流偏移,以便共模电压不会低于-0.3V。    最好在安全端接通一些电压保护电路之前接通-0.3V (例如Shockley二极管)。

    如果您的交流信号对于INA228频率过高,您可能需要了解我们的一些基于霍尔的电流传感器,这些传感器设计用于交流电流,例如 TMCS1100和 TMCS1101。