This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:OPA2992 THD+N vs频率图解

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089850/opa2992-opa2992-thd-n-vs-frequency-plot

部件号:OPA2992

您是否有可以为OPA2992器件提供的THD+N vs频率图?

理想情况下,我希望看到THD+N与频率结果的对比结果为100kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    有趣的是,您询问的是THD+N与频率图解。 我们正在计划未来的一些THD+N地块。 我相信我有一些初步的THD+N与频率曲线,但它们可能会保持在音频范围内(20Hz-20kHz)。  给我几个小时看看我能不能找到它!  

    您是否有理由需要它达到100kHz? 希望在超声波应用中使用OPA2992?  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗伯特。

    该应用程序是一种振动分析,可将音频范围扩大一点。 如果您所做的只是频率范围结果高达20kHz,这将有助于您查看。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    很抱歉耽误你的时间。 下面是我们收集的一些数据。 仅为了说明,这些不是数据表中的正式数据表曲线。 这些参数是40V的电源电压,带宽为80kHz。  

     

    希望这能有所帮助! 如果您有任何需要,请告诉我!

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢罗伯特。

    这两个图解之间有什么区别 ,即使放大也很难读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    对此感到抱歉! 有点小。 左侧的增益=-1 (10kΩ,2kΩ,600Ω 和128Ω 载荷),而右侧的增益= 1 (具有相同载荷)。

    此致,  

    Robert Clifton