This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A与INA296A之间有何区别?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090201/ina241a-what-is-the-difference-between-ina241a-and-ina296a

部件号:INA241A
主题中讨论的其他部件:INA296

在我下载的第一个数据表中,带宽存在差异,但现在已更改,因此两个数据表都具有1MHz的指定带宽,那么实际差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    最大的区别是PWM抑制。  如果您需要能够处理大型VCM (电压共模)瞬变的设备,例如电机驱动器中的PWM开关系统,那么INA241A将是更好的选择。  如果速度是唯一的问题,我会推荐INA296。  如果PWM不会导致VCM中出现大量瞬变,则INA296仍是一个选项。

    请记住,此设备目前处于预览模式。