This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:关于测试方法的说明

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL072, TL082H, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089556/tl082-clarification-on-test-methods

部件号:TL082
在线程中讨论的其他部件: TL072,, TINA-TI

您好,

(A)我需要对 图6-28 (无反相)的数据表(SLOS081M)中提到的测试方法进行进一步解释:

此图是否属于测试图1 (图7-1)?  

或者,此测试是使用输出到输入之间的反馈回路中的串联电阻器完成的吗? 如果是,请指定电阻值。

(B)在同一数据表中,图6-28属于第6.16 章,该章提供了TL08xH (即H版本)的规格。

您是否有与图6-28类似的非H版本TL082的数字?

TL082,A,B器件在单位增益模式下如何工作(反馈路径中无电阻器)?

谢谢,此致,

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaus:

    图7-1用于6-28单位增益(输出直接连接到in-),没有 典型 的相位反转。

    有关TL082 (NO-H),请参阅TL072的数据表,第9.3 节(两页)。 您将看到TL082 (NO-H)上预期的经典相位反转效果。 典型PR是指电源导轨内的一个输入电压导致输出改变相位而与其它输入电压无关。 这是由于输入级净空损失和JFET寄生二极管电流造成的。  

    对于TL082H,仍会有余量损失,但NMOS输入级没有与TL082 (NO-H)相同的寄生二极管。 在单位增益中,当输入过于接近V-时,可能会出现一些剩余相位反转。 输出可能会上升,直至输入返回到操作共模范围。 因此,输出曲线底部的输出电压可能会使放大器与放大器之间的电压略有不同。 在任何情况下,输出跳转都不应超过+10V。 因此,在单位增益PR有限,但应始终使用建议的输入共模范围。 请参阅表6-5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Klaus,

    TL082的相位反向甚至可以在TINA-TI模拟中看到,尽管不一定在正确的输入电压下发生:

    e2e.ti.com/.../klaus_5F00_tl082.TSC

    请记住,TL082和TL082H不是RRIO运算放大器(输入输出轨至轨)。 因此,它们可能不是单一供应应用中的最佳选择。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    谢谢-我也将研究仿真- Ron的回答现在已经足够了。

    此致,Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus,

    以下是VOUT与VIN在单位增益,无负载,vs = 10V (漂亮的圆形数)的基准结果;适用于多个样本

    从TL082开始,这是反相。  

    现在TL082H,有了很大的改进,但没有很好(因为它不是RRI)

    放大到感兴趣的部分。

     

    这就是为什么我说曲线的底部可能会因放大器而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    非常感谢您的贡献

    您经常显示在任何数据表中都找不到的详细信息。

    Kai