This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.37万:模拟,硬件和系统设计工具论坛

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086423/lm13700-simulation-hardware-system-design-tools-forum

部件号:LM1.37万

我正在查看下面的帖子,似乎收到了相同的错误。  这是全新安装的软件。  此问题是否已解决?  安装软件后是否需要某种更新?

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/102.486万/pspice-for-ti-lm13700-can-not-place</s>1.37万

谢谢!

Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Geoff,

    我无法通过双击来放置设备,但找到了解决方法。

    首先右键单击该部件,选择"Open model test circuit"(开放模型测试电路)并选择"LM1.37万 PSpice Model"(LM1.37万 PSpice模型)

    当项目打开时,展开schematic1并双击第一页。

    在这里,您可以看到模型并将其复制粘贴到您的设计中。

    请告诉我这是否适合您。 在此期间,我将联系TI的PSpice团队,了解为什么我们不能直接放置此器件。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有看过这个,如果在我看之前锁住了,我会再问一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Geoff,

    我与TI的PSpice团队进行了交谈,他们将更新部件名称以反映LM1.37万/NS并正确拉出部件,以便将其从集成库中放置。 此变通办法应在此期间有效,更新将在修复后的一周内显示。

    请注意,在应用更新之前,需要关闭TI的PSpice (它在早上6点左右检查),但将自动更新。

    感谢您发现此错误并通知我们,以便我们可以修复它!

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff,

    模型库已更新。 如果您在3/31之前有了模型更新,LM1.37万现在应该可以正常放置在您的设计中。 感谢您的耐心等待!

    您可以使用以下步骤检查您的库版本。

    在“帮助”下,选择“TI型号”,“产品”或“应用支持”

    在窗口底部的"模型库版本"下,它将说明您拥有的库版本。

    如果您没有最新的库,请重新启动该程序,否则它可能会在明天更新。

    最佳,
    杰瑞