This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 峰值检测器:CS95.1017万

Guru**** 2996790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA356, THS4631, OPA2356, OPA2301, TLV3544, TLV9064, TLV9062, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088815/peak-detector-cs0951017

主题中讨论的其他部件:OPA1678, OPA356, THS4631, OPA2356, OPA2301, TLV3544, TLV9064, TLV9062, TINA-TI

https://ticsc.service-now.com/csm?id=ticket&is_new_order=true&table=sn_customerservice_case&sys_id=060ecc9.8472万a0990d4f52e61e36d4393</s>0990 4393

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rocco,  

    我无法访问您提供的CSC链接。  请提供您希望回答的问题的说明。  

    谢谢!   

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号:CS95.1017万
    联系人:Rocco Pochy
    名字:Rocco
    姓氏:Pochy
    简短说明:峰值检测器
    电话:15.1043万80500</s>8.05万
    电子邮件:rpochy@golighthouse.com
    公司:Lighthouse全球解决方案
    公司电话:
    语言:英语
    状态:打开
    提供案例详情或备注:

     

    我正在创建一个峰值检测器电路,以捕获脉冲高度范围为5mV至4V的1-50us脉冲。  我模拟了输出峰高的电路的问题,增益为2倍。 根据设计,我不确定这是从哪里来的。 我已包含一个模拟问题的TINA文件。 我正在寻找想法或建议。

    e2e.ti.com/.../peak_5F00_detector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocco,

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../rocco_5F00_ths4631.TSC

    或者通过这种方式:

    e2e.ti.com/.../rocco_5F00_opa356.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释为什么初始设计存在增益问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocco,

    并非所有运算放大器都同样适用于峰值检测器电路。 OPA1678在此电路中不可安装,在上升沿期间振荡,并且正在完全超射。 以下模拟显示了使用OPA1678可以实现的最佳性能。 但仍然可以清楚地看到不稳定:

    e2e.ti.com/.../rocco_5F00_opa167x.TSC

    THS4631和OPA356更适合于此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我正在研究低成本的应用程序。 为了避免电路中的振荡,我需要设定哪些运算放大器参数?  理想情况下,我正在寻找一个四核软件包。 建议的运算放大器对于应用程序来说太贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocco,

    可以使用OPA2301和OPA2356。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您选择的芯片对该电路有何好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rocco,

    如果您对四路封装的高速运算放大器感兴趣,那么最经济实惠的Web价格就是TLV3544。  您可以比较噪声,输出摆幅,电源和其他要求的数据表值,并了解它与Kai的建议有何不同。  我不确定您的价格目标是什么;一旦您了解了您愿意为解决方案支付的最大成本,您就可以调查更接近该价值的TI部件。

    Kai的四项建议都非常适合您的应用,并且很稳定。  您需要观察电路的稳定性,并了解振荡和过冲,具体取决于您选择的放大器。  在噪声,带宽,增益,输出摆幅和功耗方面所需的性能越高, 产品可能会更昂贵。  如果不了解更多系统详细信息,我们很难找到您的建议。   

    如果您在模拟各种运算放大器时需要帮助, 我可以在我了解您的预算和性能问题后提供帮助。   

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  我希望获得一个低于1美元的组件(数量+500),带宽约为20MHz,+/-5VDC电源,低噪声,采用14-TSSOP封装。 我处理的脉冲在5mV至4.5V的电压范围内为1至50 usec。

    我想尝试TLV3544。 如何将SPICE模型导入TINA? 我还注意到TLV9064。

    在完善我的选择时,是否有两个建议的运算放大器,以确保它在我提供的电路中保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocco,

    TLV9064速度太慢,并且不可恢复:

    e2e.ti.com/.../rocco_5F00_tlv9062.TSC

    OPAMP应具有至少200MHz的带宽,并具有足够高的转换速率。 OPA356,OPA2356和THS4631可以满足此条件。 但TLV9062的带宽仅为10MHz。

    Alec推荐的TLV3544也可用于低输入电压步进的轻微质量损失:

    e2e.ti.com/.../rocco_5F00_tlv354.TSC

    ----------------------------------

    I有403.4761万有兴趣403.4761万兴趣试用403.4761万试用TLV3544。 如何将SPICE模型导入TINA?

    最好打开

    TLV354x TINA-TI参考设计(修订版 a)

    并将OPAMP复制并粘贴到原始模拟中。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rocco,

    Kai是正确的;使用现有TINA-TI参考设计总是最快,最简单的,而不是手动导入和设置零件的独立SPICE模型。

    感谢您提供更多信息。  Kai在TINA-TI中对TLV3544的评估中也是正确的;建议您对器件进行建模和模拟,以确定与线程中先前推荐的器件相比的折衷是否对您的应用非常重要。

    最佳,

    Alec