This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171-Q1:检查电压供应最小规格

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089658/opa171-q1-check-on-vsupply-min-spec

部件号:OPA171-Q1

大家好,  

您能否帮助验证OPA171-Q1的单轨电压最小值?

在数据表第一页中:

在建议的工作条件下

图中的

您能否帮助确认OPA171-Q1单电源电压是否可以降至2.7V?

同样,在TLV9301-Q1中,

第一页和工作条件显示最小电压为4.5V,但从图中看,电压可能会更低?

请您也确认此部分吗?

请您帮助我了解如果Vsupply略低于建议范围,会有什么风险?  此最小电压范围的限制是什么?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Scarlett,

    设备将在2.7 下工作,但EC中的规格适用于4.5。 为确保设备的正常性能,请使用4.5V或更高电压。 规格低于4.5V时更差。

    最佳,
    杰瑞