主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
您好,
我的问题是频率到电压转换应用,频率范围为10kHz,输出电压为1V满刻度。
数据表指示针脚10处的比较器将在0V或更低时记录逻辑"0",在1V或更高时记录逻辑"1"。
图9中的波形显示了输入信号下降边缘的0V接通电压。
在我的设计中,由于信号摆幅较小(1.8V),逻辑“0”和逻辑“1”在输入波的相反边缘交叉。 逻辑“0”在下降边缘登记,逻辑“1”在上升边缘登记。
这是否是一触式电路的问题?
还有,我是否可以输入TINA-TI进行模拟的模型?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的问题是频率到电压转换应用,频率范围为10kHz,输出电压为1V满刻度。
数据表指示针脚10处的比较器将在0V或更低时记录逻辑"0",在1V或更高时记录逻辑"1"。
图9中的波形显示了输入信号下降边缘的0V接通电压。
在我的设计中,由于信号摆幅较小(1.8V),逻辑“0”和逻辑“1”在输入波的相反边缘交叉。 逻辑“0”在下降边缘登记,逻辑“1”在上升边缘登记。
这是否是一触式电路的问题?
还有,我是否可以输入TINA-TI进行模拟的模型?
谢谢
你好,HON-CHONG:
它 在与图9相关的VFC320 F-to-V讨论中指出:“对于幅度小于5V的输入信号,针脚10应偏置为接近零,以确保针脚10处的输入信号超过零阈值。” 这种偏置似乎是比较国触发的关键。 如果您的输入波形满足该要求,我希望它 启动V到F转换。
VFC320没有TINA-TI型号。 这是在这类设备的模拟模型成为常见产品之前引入的传统产品。
此致,Thomas
精密放大器应用工程