This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:如何偏移INA290的输出

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087994/ina290-how-to-offset-output-of-ina290

部件号:INA290
在“线程: INA296”中讨论的其他部件

大家好,我在升压电路中使用INA290进行峰值电流模式控制,但低输出(小电流)时带宽非常低,轻负载时无法进行稳定控制。 是否有办法克服这一问题? 是否有办法抵消输出,以便获得1.1Mhz的恒定带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    您可以通过几种方式来实现,但它们会带来折衷。  您可以使用IB作为您的优势,并将输入电阻的偏移置于输入支脚上,以在输入处提供正电压。  然后,您必须调整特定电流的输出。  这会导致增益错误,当然也会导致您有意进行的偏移错误。  因此,这可能需要校准。   

    另一个选项是为另一个电路添加输出偏置,如下所示: https://www.ti.com/lit/an/sboa545/sboa545.pdf

    第三个选项是使用 INA296 ,但它处于预览模式,尚未释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Javier,

    非常感谢您的回复。 我能否获得一些INA296样本进行测试?

    此致,

    新南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱圣南

    请 从我们的网站  https://www.ti.com/product/INA296A或 较低版本 的https://www.ti.com/product/INA296B订购设备。  我们目前只有两个增益选项可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 转换速率和带宽之间有何区别? 290和296具有相似的带宽,但转换速率非常不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    带宽较小,这意味着输出变化通常小于100mV。  这是输入和输出的响应时间,不存在转换速率限制。  转换速率是输出可以更改的最大速度。  通常,一旦输出振幅增加,带宽将受到转换率的限制。  这是由于所需的转换速率随着频率的增加而增加。   

    正弦波的最大转换率= 2π*频率*振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Javier,再次感谢您。

    如果我想有一个像图中一样的输出,从转换率的角度来看, INA296 (1MHz带宽和5V/us转换率)应该能够完成。但从带宽的角度来看,1MHz的三角形需要基本的和第3,5, 第7个谐波能够获得精确的波形。所以我的问题是:INA296能否输出1MHz三角形波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    即使没有模拟,也应该清楚,显示带宽仅为1.1MHz的放大器不能再现1MHz三角形波。 所有的谐波都将消失。 这不是 µs µs率问题,因为您的信号的转换率为0.6V / 500ns = 1.2V/M Ω,而INA290的转换率为2V/M Ω:

    e2e.ti.com/.../li_5F00_ina290.TSC

    您需要一种速度更快的放大器来支持您的1MHz三角形。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率响应如下:

    查看谐波的衰减程度。 您将不再在输出处看到三角形波,而只看到正弦波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢。 还有两个问题:

    1.造成相位延迟的原因是什么?

    2.在这种情况下,您认为可以使用此放大器进行1MHz切换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    相位延迟是内部频率补偿放大器的完全正常行为,每个标准OPAMP也显示:

    不,我不会将此放大器用于1MHz开关,因为它不提供任何增益储备。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,非常感谢。  

    您能否推荐运算放大器可以执行1MHz切换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    让我们等待Javier对所有这些所说的话。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    INA290是我们拥有的Faster电流感应放大器。  正如Kai所说,我们没有INA296的所有可用设备,但我不期望带宽比INA290在最佳条件下运行的带宽更大。  INA290A1的增益选项带宽最大。  因此,上述模拟是理想输入的良好表现。  INA296速度不会更快。

    您可能必须更换为高速放大器。  您可以在下面看到一个示例。  因此,您需要更多地考虑整个带宽所使用的电压和增益。 下面的设计使用两个阶段。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0976万

    还有人发表了一个关于这个的Tina模拟。   /CFS-FILE/__KEY/communityserver-discussionse-components_files/14/THS4131-High-side Schemical_5F00_1.TSC

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/70.5289万/current-and-voltage-sensor-circuit

    如果你向这个方向努力,我会得到高速放大器团队的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常好的信息。 我会详细了解,还有更多问题,只是还没有达到。 请勿关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使“已关闭状态”为“已关闭”,您也始终可以将添加到线程中。  如果不是,则始终可以启动新线程。