This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:什么是输入阻抗?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090486/ina296a-what-is-the-input-impedance

部件号:INA296A

我在数据表中找不到此参数。  INA2xx系列的输入阻抗是多少 ?

以下是和LT放大器的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    我们通常不会将其作为规范,因为它会因每次增益而变化。  下面的数字是典型的数字,不保证,可能因设备而异。  最终数据表应具有典型的IB与Vsense曲线。   

    INA296A1:50kΩ ó n

    INA296A2:25kΩ Ω

    INA296A3:10kΩ

    INA296A4:10kΩ Ω

    INA296A5:5kΩ