This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:TLV172

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082731/tlv172-tlv172

部件号:TLV172

我们使用TLV172运算放大器作为具有整体增益3.8 的同相放大器。 即使输入电源3.3V ,我们也只能获得输出10.3 -10.6V。

我们正在使用运算放大器作为单通道和12V电源驱动。

但仿真结果是pspice显示高达11.8V。

我们实际上不明白为什么运算放大器饱和到<10.8V。

在文件夹中上传电路时,它也不清晰可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    这可能有许多原因。 连接电压表/示波器时,您是否在输出端使用隔离电阻器? OPAMP要驱动的负载是什么?

    请向我们展示您的schmeatic。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    我的猜测是,负载约为250欧姆至地电位? (40mA输出电流)

    原理图请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送邮件,尽管我的注册ID包含与运算放大器设计,仿真相关的数据,并且还包含2天前的所有参数值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santhosh,  

    我不太确定你的发言是什么意思。 您可以通过此处上传吗?  

    祝你一切顺利,  
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传上方框中的图片时,图片不清晰可见。

    我再次将图像发送到此邮件ID (noreply-e2e@mail.ti.com)。只需验证一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    这将实现以下目的:

    或者将原理图放在pdf文件中。

    顺便说一下,请考虑"降势"电子邮件地址的含义

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,早上好

     

    负载高于264千欧,运算放大器输出的串行电阻器为250欧姆

     

    R24为2千欧,R25为5.6千欧,

    R19为200欧姆,R18为263欧姆。

    R17为10万

     

    模拟结果也随电路一起附加。

     

    蓝色为Vout,红色为R17。

    R24处的绿色相对于地面。

     

    此致

     

    Ganta santhosh

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,我

    当您展示两个不同的电路时,很难提供帮助。 为什么原理图与给定的组件值不同?

    我猜电路输出的齐纳二极管是错误的。 每个齐纳二极管都使泄漏电流低于阈值电压。 这种泄漏电流导致R19上的电压下降并使输出电压下降。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使拆下了齐纳二极管zd13,输出电压也显示为<10.8V。

    图解值在上传时不会更新。如果需要,还会提供更新的图解。

    p-spice模拟结果根据原理图和更新的值计算得出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    最好您使用新电阻器和新TLV172并再次检查。 确认电源电压实际为12伏。 确认电阻器具有标称值。 切记不要使OPAMP的输出过载。 输出还连接了哪些设备? 您如何测量输出电压? 有范围? 示波器探头是否已正确校准? 探测电源电压时,示波器显示什么? 12伏电源电压是否稳定,清洁且无噪音?

    最佳显示所有信号的示波器图解。 最佳双通道范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ganta:  

    问题是否已解决? 我将继续并将Kai的回答标记为“TI认为已解决”。  

    如果问题未解决,请告知我们,以便我们进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决