This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:OPA2992 PSpice模拟振荡

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084455/opa2992-opa2992-pspice-simulation-oscillates

部件号:OPA2992
主题中讨论的其他部件:PSpice-for TI

我一直在尝试使用PSpice-for TI中的OPA2992模拟单电源电路。  该电路要求将OPA2992的V针脚接地。  但是,当我执行此操作并尝试运行瞬态仿真时,输出会不可控制地振荡。  我发现解决这一问题的唯一方法是对V形引脚应用一个小的负偏压(大约100 mV就足够了)。  即使这样,输出仍会振荡几微秒,然后一切都正常。  有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,

    您能否分享您的赛道? 最好的方法是将您的项目存档并在此处以zip文件的形式共享。 如果您单击目录中的.dsn文件,然后单击文件>存档项目,并按照此处的步骤操作,您将可以与我们共享您的电路。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是档案。  我发现在U1A的输出和输入引脚之间放置一个1K电阻器似乎有帮助,但这并不表示终端电路(尝试查看OPA2992是否可以用作现有产品的替换件-电源问题,您知道...)。

    e2e.ti.com/.../Issue_5F00_Demo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,

    您提供的归档项目是否只是带有OPA2992的原始原理图? 您的最大步长如此小是否有特殊原因? 删除最大步长10U时,显示无摆动。 即使将最大步长设置为500uSec也足以进行稳定的模拟。  

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    问题是否已解决? 我将继续并将Jerry的回答标记为“TI认为已解决”。  

    如果问题未解决,请告知我们,以便我们进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利,
    Carolina