This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7332:DC处开路和闭环输出阻抗

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083251/lm7332-open-and-closed-loop-output-impedance-at-dc

部件号:LM7332

LM7332的开环和/或闭环输出阻抗是否有任何数据? 我在数据表中看到100kHz单位增益时的3Ω Ω。

我对DC附近的这种价值感兴趣。 在我的应用中,我们绘制50mA,使用TI提供的模型,我在单位增益处得到~90mV的下降。 这对我们来说很有价值,我想确认这可能是真实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    您能否显示测试示意图以及在何处测量此90mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,  

    问题是否已解决? 我将继续并将Ron的回答标记为"TI认为已解决"。  

    如果问题未解决,请告知我们,以便我们进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利,
    Carolina