This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:TLV930x的最小和放大器;最大电压输入摆幅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090506/tlv9301-min-max-voltage-input-swing-for-tlv930x

部件号:TLV9301

高功率放大器团队,

我目前正在查看TLV930x和TLV910x。 我知道,TLV930x是RRO,而TLV910x是RRIO。

但似乎在两个数据表中都没有输入摆幅范围的任何信息(它只包含  输出摆幅范围的信息)

-请问TLV930x的输入摆幅范围是多少?  RRO (如LV930x)是否适合于非常接近电源电压的输入信号?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入范围由VCM在电气特性中指定。 对于TLV930x,限值为低于正极电源2 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ernest:

    另请参阅TLV9301数据表的6.3 部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ernest:  

    Clemens和Kai是正确的。 为方便起见,我附上了6.3 表部分,其中显示了建议的输入电压范围。  

    如果您需要任何进一步的帮助,请告知我们。  

    此致,

    Robert Clifton