This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:如何使用电压控制时电流限制的线性

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090825/opa593-how-s-the-linearity-of-the-current-limit-while-using-voltage-control

部件号:OPA593

你好,团队成员

对于OPA593的电流限制功能,我的客户正在计划使用DAC而不是电阻器,我们是否有关于电压控制电流限制的规范? 这种线性如何?

DS还提到电流限制为10mA至250mA,电流限制是否可能小于10mA?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    数据表的第7.3 1节和图7-2详细回答了您的所有问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    无论使用编程电阻器功能还是外部DAC获取,OPA593电流限制功能的电流限制精确度都应该相同,以允许这些组件中的任何一个组件出现不准确的情况。 有关其他信息,请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa541/sboa541.pdf

    不能,电流限制不能设置为低于指定的10 mA最小值。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程