This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:用于电磁阀和阀门控制

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2191, INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089541/ina2191-use-for-solenoid-and-valve-controls

部件号:INA2191
主题中讨论的其他部分: INA296INA240INA241INA253

"INA2191A1"能否用于电磁阀和阀门控制应用? 然后,我们是否需要为组件添加任何附加保护?

如果不能使用,您能否建议我们可以使用的组件,该组件目前在满足以下要求的大容量中可用:

电源电压:3.3V。

增益:约20V/V

共模范围:从低于零到至少40V。

最好:小包装,低价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据所选的电流感应拓扑,INA2191可能适用,也可能不适用。 拓扑是指开关,电磁阀和电流感应放大器的相对位置。

    如果将电流感应放大器放置在其其中一个输入端子直接连接到电源(高压侧)或接地(低压侧)上,则可以使用INA2191。 但是,包括速度在内的其他参数需要根据设计的具体操作条件进行进一步评估。

    对于上述拓扑以外的拓扑,您可能需要评估并选择以下拓扑之一:INA240,INA253 (与集成分流器的INA240相同),INA241和INA296。 最后两个是新上市的,可供采样。

    您可以参考此 博客文章 ,以更深入地讨论电磁阀驱动器中的电流感应。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anders:

    原理图将会很有帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 放置电流感应放大器时,其其中一个输入端子直接连接到电源(高压侧)或接地(低压侧),并且可以生成PWM信号。

    遗憾的是,INA240已有几个月不能购买,INA253太大,无法适应我们当前的布局。 我们需要立即获得体积的成分,因此采样是不够的。

    "INA2191A1"有两个通道,能否同时启用和使用两个通道?  似乎由于使能引脚可以连接到VS,我是否理解正确?

    可能此组件需要比您建议的其他组件更多的瞬态保护。 我们正在考虑类似于数据表图像的TVS二极管保护,这看起来是否是一种好方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以同时启用INA2191的两个通道,这不是问题。

    问题在于,在将并联电阻器置于驱动器级和线圈之间的配置中,一般不能使用INA2191。 我理解供应链短缺,但从这个位置的电流感应放大器开始,选择的数量很少。

    它取决于实际的设计实施,但CSA至少需要能够承受-1V共模输入电压。 INA2191的额定电压为-0.3V,添加TVS二极管没有帮助。 添加一对大输入电阻器将缓解过压问题,但我认为我们可能会看到不理想的输出瞬变。 这将成为性能问题。 对大规模生产来说,我也不会推荐这种做法。

    如果您必须使用INA2191,则折衷方案是采用高侧或低侧拓扑,其中并联电阻位于24V电源和驱动级之间,或线圈和接地之间。

    此致,Guang