This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171是否可以与单电源一起使用?

Guru**** 2816435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, LM7705, TLV3541, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090750/lm7171-lm7171-can-it-be-used-with-a-single-supply

部件号:LM7171
主题中讨论的其他部件: LM7705TLV3541OPA365

我想这是一个更广泛的问题,涉及使用单电源操作双电源运算放大器。 我有一个来自1MHz频率和3V峰值的电流变压器的信号。 我想使用LM7171将其反转,它是200MHz GBW,应该能够在单位增益下复制1MHz输入信号。

但是,这种OPA的输出将为ADC供电,我想知道我是否可以使用接地作为负电压电源,这样ADC就不会看到负电压。 我也可以在这个运算放大器后面有一个缓冲放大器,它只提供一个电源来实现这一目的,但我认为它可能只能由一个放大器来完成。

输入信号有时具有负值-但我认为由于输入电压共模电压范围是+/-3.2V,我实际上不需要负电源来复制负信号-如果我在这方面有问题,请纠正我吗?

那么,我能用LM7177和一个+5V电源复制一个1MHz的输入信号吗? 或者5V电源对于这种技术是否至关重要?

最佳,  

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    LM7171的+/-3.2V共模输入电压范围规范的读取方式应有所不同,输入电压应与电源轨保持1.8V的距离。

    此外,LM7171的建议最小电源电压为5.5V,而不是5.0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑将TLV3541或类似的RRIO-HF-OPAMP与LM7705结合使用:

    e2e.ti.com/.../joel_5F00_tlv354.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

      放大器是否会与差动输入ADC连接? 如果是这样,FDA可能是此应用的更好选择。 FDA有一个共模电压引脚,可轻松设置ADC的共模信号: https://www.ti.com/lit/an/sbaa406/sbaa406.pdf?ts=1649108283627&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

      LM7171不能接受低于/高于电源设置的电压。 +/-3.2V规格适用于设置为+/-5V的电源,而不是Kai所述的单电源。 否则,另一种方法是在放大器的同相输入处设置偏置。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    首先,谢谢你的答复,这当然是有帮助的。 我的主板上确实有双极电源,我只是想知道双电源OPA是否可以与接地负电源引脚一起使用。

    我应该提到我正在使用试验电路板,因为我还不想购买另一个PCB,因为这是原型电路的附加件。 我似乎无法在通孔版本中找到这些设备。  

    您建议的通孔零部件的带宽/方法是否与此类似?

    我的ADC是单端源12位ADC -不是差分。 我认为最大输入是3V,但我还需要将输出电压削减为零伏,以确保ADC不会看到负电压。 我正在使用的DSP是F2837xD。

    也许这有助于此LM7171设备的适用性,还是替代产品?

    最佳,
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:  

    不是,这是单端12位ADC源。 不是差分。 我的印刷电路板上确实有一个FDA用于不同的应用,但对于这种应用,我只需要反转电流感应信号,因为我连接了错误的电极性变压器...啊! :)  

    感谢您的建议。

    最佳,
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    下面是LM7171反相放大器推荐的电路的大致实现。 它确实会反转信号,但显然根本不会剪辑输出,我认为这对ADC来说不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我仍然不清楚您正在尝试做什么。 我们谈论的是什么电流变压器?

    如果您要为F2837xD的ADC输入供电,应阅读“用户指南”的11.15 3部分。 您可能需要在ADC的输入端使用充电桶滤波器。

    此外,F2837xD似乎允许ADC输入在一定程度上出现欠压和过压,前提是通过输入夹的电流限制在20mA以下。 请参阅数据表中的"绝对最大额定值"。 充电桶滤波器的电阻器有助于限制此电流。

    TI具有特殊的RRIO运算放大器,为驱动ADC提供快速稳定时间。 我认为,OPA365就是这样一个候选方案。

    Kai