This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:短路与电源电压的曲线轨迹

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090428/tlv9041-curve-trace-of-short-circuit-vs-supply-voltage

部件号:TLV9041

您好,专家

您能否帮助共享此跟踪? 我想知道当电源为GND和-3V时的短路电流能力。 我的输出大约为-1.1V。

谢谢!

-洛基   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocky:

    这不是短路。 如果将OPAMP的输出连接到GND或-3V,则会存在短路。

    在您的情况下,您可以通过外推数据表的图7-15和图7-16来估计输出电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rocky,  

    您是否尝试过在您的电路上运行模拟?  
    我想您可能是指电路中的电流消耗,用于上述配置....  

    您可以使用我们在商品页面上的模型进行模拟: https://www.ti.com/product/TLV9041?keyMatch=TLV9041&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation</s>9041

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    您能否帮助您根据 图7-15和7-16进行估算? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    落基,

    哪一个是更大的问题,电流过高或过低?  您说输出电压为-1.1V,并要求提供短电流。 这意味着您对仍支持输出的最大负载电流-1.1V感兴趣。 需要多少电流?