This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:INA234 VS INA219

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090557/ina234-ina234-vs-ina219

部件号:INA234
主题中讨论的其他部件:INA219

您好,

我们在设计中使用INA219。 由于准备时间较长,我们 希望将其替换为INA234。 请您确认两台设备的功能是否相同,或者是否存在任何需要考虑的重大差异。

要求尽早回复,

此致,

Mounika Supriya P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在机械方面,这两种设备采用不同的封装。 INA234只有一个地址引脚,这限制 了可能的I2C地址的数量。

    从电气特性的角度来看,INA234  在操作和功能的主要方面与INA219兼容。 从INA219迁移到INA234时没有重大区别。 某些软件更改对于处理数学(LSB,位操作等)是必要的。 当然,INA234还提供了某些附加 功能 和改进的规格。

    INA219具有更高输入并联电压的选项。 但是,如果分流电压为±80mV及以下,则这不是问题。

    为了方便起见,我编制了这个表格,以便对两者进行并排比较。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。 这很有帮助。

    此致,

    Mounika Supriya P.