This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:IC被禁用时,输入引脚之间的电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090335/ina190-voltage-across-vin--pin-when-ic-is-disabled

部件号:INA190

大家好

我设计了一个使用INA190测量低电流(如15uA)的电路。 但是,我在执行禁用IC的托盘时遇到问题。 我会尝试解释一下。

最初,电路如下所示:

当我将3V3应用到Csense时,我可以测量R14上的电流。

问题是我尝试禁用U4时出现的。 如果我将CS_EN拉为零,则将3V3应用到Csense,我在引脚内获得2.8V电压。

我甚至试图拆除R14,而输入电压仍为2.8V。

我还尝试了其他激烈测试:我拆下了R12,R13和C8,禁用了U4拉针2至低电压,并且仍在针脚8处测量2.8V电压。

IC未损坏,因为当我更换IC或尝试另一个PCB时会发生相同的行为。

 有人对此有什么线索吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas:

    禁用INA190时,引脚8还连接了什么? 在正常操作下,在启用INA190的情况下,针脚8连接了什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    最初,它连接了一个电子电路(主要是一个IC和一些无源器件)。
    后来,当我开始注意到这个问题时,我移除了所有电路并放置了100kOhm负载,以模拟真实负载。 在这两种情况下,我都有相同的行为:当INA190理论上通过EN引脚禁用时,IN-处为2.8V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    此处还有几个问题:

    -当您运行最后一个测试100kΩ 时,是否还安装了330Ω 分流器? 我正在尝试了解如何为该测试配置输入,因为我们的设备必须始终具有正确的输入偏置电流路径。

    -当您禁用INA190时,Csense会发生什么情况? 您是否也要从负载中去除此电压? 我想了解您是关闭零件周围的所有零件,还是继续操作负载,而零件只是被禁用。

    -使能引脚是否按预期正确关闭输出?