This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带通滤波器集成电路

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42, MF10-N, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090760/band-pass-filter-integrated-circuit

主题中讨论的其他部件:UAF42MF10-NTINA-TI

我们需要知道是否存在用于IEPE传感器的TI现成带通滤波器集成电路(IC)。

目前,我们使用级联低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF)电路设计了带通滤波器电路。我们使用带外部电阻器和电容器的双通道运算放大器IC来实现LPF和HPF。

但我们需要智能的解决方案。 我希望您能理解我们的情景并帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    SMART是什么意思?

    为什么不使用DSP?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的即时响应。

    智能意味着我们需要任何现成的滤波器IC来减少硬件并使其变得简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    我想到了UAF42。 这是一个状态可变滤波器,已包含精确的1000pF电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    如果您可以告诉我们您的带通滤波器要求,例如中心频率,带宽,增益,顺序和响应类型(Butterworth,Bessel等),我们可能会为您提供更简洁的滤波器选项。 Kai提到了UAF42。 它通常需要几个外部电阻器来根据需要设置滤波器。 此外,还有MF10-N开关电容器滤波器,可对电阻器进行编程以实现特定响应。 但是,当我检查后一器件上的TI库存时,我发现没有库存,因此可能不是一个好的选择。

    您可能会发现,在成本,组件可用性和成本方面,您使用的传统运算放大器有源,LP和HP过滤器部分确实是一个很好的选择。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我感谢你的详细答复。

    让我提一下,我们需要过滤和放大IEPE传感器的输出,以及0.3Hz至40KHz的带通频率范围。

    过滤器可以是响应类型为Butterworth或任何其他类型的二级过滤器。

    如果您还向我们介绍IEPE传感器的最佳滤波器选项,我们将不胜感激。

    此致,

    阿赫默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    我和托马斯在一起。 使用传统OPAMP电路可能是最智能的选择。

    顺便说一句,一个角频率为0.3Hz的高通滤波器将产生一个巨大的时间常数。 对于二阶滤波器,您需要两个100nF范围内的电容器,MOhm范围内的电阻器假设为:

    因此,为了减少必要的硬件,您是否真的需要二级过滤器? 您真的需要精确的角频率吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回复。

    实际上,过滤器顺序对我们来说不是约束,但我们需要精确的角频率。

    此致,

    阿赫默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    您可以这样做,在输出端使用合适的缓冲器(电压随动件):

    e2e.ti.com/.../ahmer_5F00_band.TSC

    我们需要您的传感器电路的一些详细信息:什么是源阻抗? 信号幅值是多少? 传感器的电源电压是多少? 直流偏移电压是否叠加在传感器信号上? 缓冲器有什么电源电压? 缓冲信号应该是怎样的(放大,直流偏移等)? 输出缓冲器将连接什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    我倾向于认为,级联低通和高通开关电容器滤波器部分可能 提供最简单 且用途广泛的带通实现。 我提到了TI的MF10-N作为一种可能性,并且有一份TI应用报告描述了应用它以获得不同过滤器响应的各种方法。 最小部件配置仅需要两个外部电阻器,无需精密的外部电容器。 可以实现任何传统的过滤器响应类型,如Butterworth,Chebyshev,Bessel和Caauer。 您可以在此处找到TI报告:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa572c/snoa572c.pdf

    您提到"如果您还能为我们提供IEPE传感器的最佳滤波器选项,我们将不胜感激。" 滤波器频率要求将取决于特定IEPE应用对0.3 Hz至40 kHz范围的哪些部分感兴趣。 这种滤波器通常使用平坦的通带特征,这表明巴特沃思的反应更好。

    此致,Thomas

    精密应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的详细答复。

    我正在从我的团队收集有关滤波器电路详细信息的信息,很快会让您了解我们电路的所有参数。

    请您为上述筛选器设计屏幕截图中使用的工具提供指导吗?

    此致,

    阿赫默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我已经浏览了TI的报告,其中显示MF10-N还需要可编程时钟发生器,这最终增加了软件要求,并增加了我们设计中的组件数量。

    我们希望我们的设计应保持简单,具有成本效益和随时可用的组件。

    在最后一条消息中,我很喜欢您关于使用传统LP和HP过滤器的建议,这两种过滤器的组件成本低且易于使用。

    我感谢您提到Butterworth的答复更适合我们的扁平密码带。

    此致,

    阿赫默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    这是TINA-TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmer:

    然后,这实际上保留了到目前为止提到的其他两个选项:离散运算放大器有源滤波器和UAF42。 请查看TI产品页上的UAF42定价,并查看应用其中两项是否符合成本目标。 其次,如果UAF42作为高通滤波器应用,其截止值较低,为赫兹的一小部分,则内部电容器可能必须与更大的电容电容器并联。 这会增加组件数量,并使外部的数量与传统RC,运算放大器有源滤波器级处于同位。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程